This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVC1102:VDD 电压范围

Guru**** 2918790 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCLVC1102, LMK1C1102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1069483/cdclvc1102-vdd-voltage-range

部件号:CDCLVC1102
“线程: LMK1C1102”中讨论的其它部件

尊敬的团队:  

我在数据表中找到了如下 VDD 规范。 建议使用2.5V 或3.3V 电源。  

但是,2.8V VDD 有多大? 此值是否不可用? 请告诉我您的意见。  

如果我们可以使用2.8V VDD,请告诉我如下有关2.8V VDD 输入电压范围的信息。 我们只能找到以下数据,而低于技术规格的只有2.5V 或3.3V VDD。  

请复查上述请求,并告诉我您的意见。  

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,迪诺,

    CDCLVC1102可以使用2.8V 电源电压操作。 在所有参数的表征过程中,对2.5V 和3.3V 范围进行了明确测试,因此它在数据表中。

    对于 VIL/VIH 值,您可以使用 VDD/2 +/-400mV。

    我们还拥有该设备的更新版本 LMK1C1102。这包括2个封装选项。 同样的规则也适用于这里。 Vil/VIH 为0.2*VDD 和0.8*VDD。

    此致,

    朱利安