This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00304:各气缸组的输出电压不同

Guru**** 2794765 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK00304, LMK00306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1069457/lmk00304-different-output-voltage-on-each-bank

部件号:LMK00304
“线程: LMK00306”中讨论的其它部件

大家好,团队

我的客户需要分配一个时钟,并具有两种不同的输出。 LVDS 和 HCSL。

我们注意到,LMK00304有两个独立的银行,每个银行都有自己的 VCC。

请问,当银行 B 为 HSL 时,我们如何将银行 A 设置为 LVDS?

此致,

NIR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 NIR,

    由于引脚限制,LMK00304没有 单独的银行格式选项。 您可以改为选择 LMK00306。

    此致,

    朱利安