This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05318B:在程序序列中,默认值是否可以用于掩码位(而不是读/修改/写)?

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1069107/lmk05318b-in-program-sequence-can-default-values-be-used-for-masked-bits-instead-of-read-modify-write

部件号:LMK05318B

9.5.5程序序列看起来需要读取/修改/写入以防止触摸屏蔽位。 掩码位是否可以用默认值代替?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大卫,你好。

    是的,可以用掩码位的默认值写入掩码位。 第9.5.5节说明了执行设备常规编程时要设置的建议掩码值。

    此致,

    起亚·拉赫巴尔