This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05318B:更改 APLL2分数分子以将输出移动几 ppm 无挂接吗?

Guru**** 2788275 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK05318B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1068668/lmk05318b-is-changing-apll2-fractional-numerator-to-move-output-a-couple-ppm-hitless

部件号:LMK05318B

我想使用 APLL2分数分子(而不是 inc/decc)将输出量移动到 ppm。 这是无挂?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大卫,你好。

    直接更改 APLL2分子在 LMK05318B 上不会有什么影响。 需要使用 DPLL DCO (包括/解码到 DPLL 分子)来实现无中断转换。

    我们的 LMKC33216确实支持使用 APLL DCO 功能对直接 APLL 分子编写进行无中断转换。

    此致,

    起亚·拉赫巴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,

    DCO 直写模式(9.4.4.2)是否无挂接?

    我们的需求是能够最大偏移量+/-150ppm,无中断量高达100ppm。 这是可行的吗?

    VCO1的拉动范围是否会影响这一点,如果是,它的范围是什么:

    7.6表示 VCO1 (偏航)的+/-100ppm 偏移范围。

    9.3.8.7表示+/-50ppm。

    TICSPro 允许使用“绝对 DCO 调整”进行200ppm 偏移

    我可以使用 inc/dec 以净输出偏移高达2500ppm。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大卫,你好。

    是的,它是无挂接的。

    是的,可用的总偏移量限制在偏航(100 ppm)的拉动范围内。

    此致,

    起亚·拉赫巴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    起亚

    很抱歉,我只是在回答问题时更新了我的问题。 请查看上一个问题。 VCO1的拉动范围是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大卫,你好。

    VCO1的拉范围是+/-100 ppm。 我们建议使用 DCO 进行的所有 ppm 调整保持在+/- 100 ppm 范围内。

    此致,

    起亚·拉赫巴尔