This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2492EVM:LMX2492EVM

Guru**** 2386620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1069020/lmx2492evm-lmx2492evm

部件号:LMX2492EVM

作为 第一步,我连接了+5Vis DC 电源并检查了 LDO 输出。 我发现3.3V LDO 输出为2.4V,这是异常的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    丹娜,

    连接到5V 时,主板的电流消耗是多少? 如果不是大约240mA:

    • 过低:5V 电源的电流限制可能过低
    • 太高:EVM 上的某些组件可能已损坏或短路

    另一个选项是绕过板载 LDO 并直接连接3.3V:

    • 将 VCC_5V SMA 移动到 VCC_3p3V 占地面积
    • 拆下 R35 0Ω 并用0Ω 填充 R49
    • 直接连接3.3V,查看是否一切正常

    此致,

    德里克·佩恩