This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05318B:如何禁用抑制功能?

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK05318B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1068638/lmk05318b-how-to-disable-holdover-feature

部件号:LMK05318B

我用这种方法来合成 PRIREF 的输出。 如果没有 PRIREF,我不希望该部件仍然使用 XO 生成名义上正确的输出。 如果 PRIREF 不存在,是否有办法使输出停止?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大卫,你好。

    要在 PRIREF 不存在的情况下停止输出,您需要启用 MUTE_DPLL_PHLOCK 控件。 MUTE_DPLL_PHLOCK 控件可在 R29[2]上设置为高,如下所示。

    它还位于 TIC Pro 上 LMK05318B 配置文件的输出页面上。

    此致,

    起亚·拉赫巴尔