This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04616EVM:如何将 VCXO 更改为外部振荡器?

Guru**** 2831025 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04616EVM, LMK04616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1068506/lmk04616evm-how-to-change-vcxo-to-an-external-oscillator

部件号:LMK04616EVM
“线程”中讨论的其它部件: LMK04616

您好,

我已成功使用 LMK04616EVM 生成各种输出时钟。 现在,我需要从提供的板载 VCXO (频率为122.880 MHz)更改为外部电压控制振荡器。

我看到有安装 SMA 连接器的设施,但我看数据表中的电路图,现有主板中仍有一些 DNC 需要填充。 可能还需要卸下其它部件,例如当前安装的 VCXO? 有没有说明?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关纳特,

    当您说要替换为外部电压控制振荡器时,这是否与 VCXO 具有相同的作用? 只需确保:PLL1支持外部 VCO (通常是 VCXO),您不会尝试使用外部 VCO 作为 PLL2 VCO。

    EVM 将调节电压输出端口从 LMK04616并行连接到多个通用 EVM 封装的控制针脚。 如果要使用新设备,最好删除原始 VCXO,但在实践中这有点烦人,因为主板的尺寸以及板载 VCXO 和 EVM 之间的特定接口... 我意外地从内部板上拉出了几块电极。 风险稍低的方法可消除与 VCXO 的外部连接:

    • 拆下 R57,用小线将 R57接头直接焊接到 R58的另一端。 没有信号完整性问题,PLL1的环路带宽足够低,任何电线都足以将信号从 R57的一个电极传输到 R58的另一个电极。
    • VCXO U4上的引脚2与引脚3短路;这会将启用引脚拉至地电位并禁用振荡器以防止串扰。
    • 卸下 C25和 C28以断开板载 VCXO 输出与 LMK04616的连接。
    • 填充 OSCIN_P 和/或 OSCIN_N SMA 连接器(两者均用于差分,一个用于单端)。
    • 填充 R34和 R43。 默认情况下,0Ω 将直接将 OSCIN 连接器与50Ω Ω 单端负载对直流耦合,而 C2/C29将通过交流将信号与设备针脚对连。 如果外部信号必须与50Ω Ω 单端负载进行交流耦合,则 R34和 R43可以使用 C25和 C28的电容器进行组装。 R37/R42也可以替换为 R39,用于直流耦合或交流耦合100Ω Ω 差分连接。
    • 如果外部 VCO 是单端的,并且您没有使用平衡器将其拆分为差动输入,则差速器对中未使用的支脚应交换为 C26至 C27或 C29至 C30;LMK04616处未使用的单端 OSCIN 引脚必须与 GND 进行交流耦合。

    此致,

    德里克·佩恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢德里克,

    你的回答对我有很大帮助。 它准确地解决了我想要做的事情:以优雅的方式禁用填充的 VCXO,并连接到外部振荡器(在我的案例中,Si5xxUC-EVB 上有 Si569。 我需要这种方法,因为我需要 VCXO 以特殊频率(249.567 MHz)运行,而这个“可编程振荡器”提供了一个解决方案。