This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:SPI 通信

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2595, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1068268/lmx2595-spi-communication

部件号:LMX2595
“线程: USB2ANY”中讨论的其它部件

您好,

你好。

我们的客户询问了 LMX2595 。 请参见下文。

我正在尝试通过 SPI (使用微控制器板)对 LMX2995EVL 进行编程,以生成任何频率,但它不起作用。

我使用示波器检查电车,它根据数据表是正确的。 我尝试发送到 LMX2595的所有寄存器值均来自 TI 制造的 TIC pro 软件,因此它应该是正确的。 硬件看起来也是正确的,因为我以 LMX2995EVL 为例,与 TIC Pro 一起检查它们之间发送的信号。

唯一看起来不正确的是锁定 LED 指示灯熄灭,即使 MUXOUT_SEL 的值设置为1 (锁定检测)。 我认为我的寄存器的值不正确,无法获得锁定状态,但它们来自 TIC Pro 软件,因此更改它们毫无意义。

我希望你们能帮助我,祝你们度过愉快的一天。

请帮帮我们。 谢谢你。  

此致,

塞德里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    塞德里克,

    您是否可以让客户共享他们使用的 TCS 文件? TIC Pro 可以使用“File (文件)”->“Save (保存)”菜单选项生成此文件。

    此致,

    德里克·佩恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我们等待的时候进行了一些跟进:

    • 他们是否确保按降序(最高到最低地址)对寄存器进行编程?
    • 他们是否遵循数据表第7.5.1节中所述的过程,包括在 R0中切换重置位,以及在稳定配置中使用 FCAL_EN=1写入第二个 R0?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Derek,

    他们提供的文件如下: e2e.ti.com/.../TICS_5F00_DaCosta_2800_1_2900_.tcs

    此致,

    塞德里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Cedrick。 我没有发现集成电路 Pro 文件有什么问题,因此它们最初在 USB2ANY 编程器上的成功不是福禄克的成功。

    请跟进并仔细检查是否按照我之前的帖子中所述执行了重置,FCAL_EN 等附加编程步骤。

    我们是否确定“唯一看起来不正确的是 LD 指示灯熄灭”表示设备已成功编程? 客户是否比较了 TI 编程外壳和自己的控制器编程之间的电流,以确保电流相似? RFoutA 端口中是否有~7GHz?