This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832EVM:设备通电时自动加载寄存器

Guru**** 2767965 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04832EVM, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1068419/lmk04832evm-load-registers-automatically-when-device-powers-on

部件号:LMK04832EVM
“线程: USB2ANY”中讨论的其它部件

每次启动设备时,我都必须使用 TIC Pro 软件和 USB2ANY 设备将值写入寄存器。 是否有办法自动完成这项工作? 是从板载闪存加载值,还是从脚本命令 USB2ANY 设备将值写入寄存器? 最后,我希望 LMK04832EVM 器件每次启动时都采用相同的配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    我们在 EVM 上没有 EEPROM 或类似的 EEPROM。 您必须自行构建。  

    EVM 与 编程软件一起用于评估目的。  

    此致,

    朱利安