This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2571:器件抗扰性与 DC/DC 转换器

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2571

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1067668/lmx2571-device-immunity-versus-dc-dc-converter

部件号:LMX2571

您好,

我已在定制 PCB 上实施了一个 LMX2571,该 PCB 已放置在靠近 LTC3119降压升压转换器的位置。 此转换器设置为500kHz 时工作。

一些测试显示,当 LTC3119转换器通电时,LMX2571具有严重的涡轮 RF 输出:峰值频率偏移+10kHz,频谱平坦。 当 LTC3119关闭时,我们有所需的行为(频率稳定性,星座...)

 

我想一些内部部件(相环,VCO ...)被这个 DC/DC 转换器整流,我想知道您是否有任何关于 LMX2571抗扰性的元素,或者我在使用此部件的布局中可能有的特定注意点。

 如果您需要有关设计的更多信息/详细信息以提供更好的答案,请不要犹豫。

 

谢谢你,

本杰明。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ben,

    DC/DC 转换器是否为 LMX2571和参考时钟源(例如 TCXO)提供电源? 如果不是,则是耦合问题。 环路滤波器和 OSCin 引脚对干扰敏感。 如果您使用外部 VCO,则它也会对干扰敏感。 请将这些组件或针脚远离 DC/DC 转换器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    实际上,LTC3119用于为射频功率放大器供电。 TCXO 具有自己的 LDO 以及 LMX2571。

    我不使用外部 VCO,但 CPout 的 PI 筛选器就位于该 DC/DC 转换器附近。 因此,我现在几乎确定问题与布局选项有关。

    假设不真实要求,在 LMX2571及其钝化部件周围添加屏蔽盒是否可以防止这种问题?

    感谢您的回答。

    本杰明。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ben,

    对于 VCO 来说,屏蔽盒始终是一个好主意。  即使使用屏蔽盒,也不要让 VCO 靠近 DC/DC 转换器,因为屏蔽在阻挡磁场方面无效。