This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCI6214EVM:CDCI6214EVM

Guru**** 2895520 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1067848/cdci6214evm-cdci6214evm

部件号:CDCI6214EVM

我遇到的问题与这里所描述的相同:
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/680535/cdci6214evm-ticspro-issues

该问题被标记为已解决,但该解决方案似乎不在该线程中。 请告诉我如何在该评估板上使用 MSP430与 I2C 设备进行通信。

当我告诉主板在 USB 通信->接口对话框下“扫描 I2C 总线”时,它只是说“找不到设备”,因此软件无法向设备写入寄存器。

谢谢,

埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我仔细观察了芯片,我可以看到 GPIO3的电极片没有与芯片建立焊接连接。 我取下了芯片并清理了焊料,现在芯片回到了集成电路上,就可以发现 I2C 设备。

    我有点惊讶…… TI 是否不对其 EVM 进行 QC 测试?

    接地垫上的焊料过多这一问题有时被称为“滑冰”,我认为 TI 可能希望在下一轮设计中减少此垫的焊料开口。

    最佳
    埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    埃里克,您好!

    很高兴听到您“解决”了问题。  

    EVM 不是内部生产的,我们将通知供应商确保质量符合每个人的期望。

    对所造成的麻烦表示歉意。