This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832:未使用的引脚连接

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1067970/lmk04832-unused-pins-connection

部件号:LMK04832

大家好,团队

我对未使用的引脚的引脚连接有疑问。

如果我们禁用寄存器设置为0x140[6]的内部 LDO,我们是否仍需要引脚11,12 (LDOBYP1,2)上的电容器? 还是可以让它保持打开状态?

如果我们不使用引脚40,41 (OSCout /CKin2),它是否可以保持打开状态?

如果我们不使用 pin31,48 (状态)和 pin58,59 (CLKIN_SEL0/1),它是否可以保持打开状态?

请告诉我,如果我们将上述引脚保持打开状态,是否会有问题。

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sato-San,

    即使未使用内部 VCO,也需要旁路电容器。

    是的,这些未使用的引脚可以保持浮动。