This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03806:OSC 输入检查和 Microwire 接口

Guru**** 2986400 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK03806

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1067334/lmk03806-osc-input-check-and-microwire-interface

部件号:LMK03806

大家好,团队

客户计划在其项目中使用 LMK03806,他们计划使用20Mhz OSC 输入,AVL 中的 OSC 为 DSX321G,其系列电阻最大为80Ohm LMK03806能否支持此 OSC?  

另一个问题是 Microwire 接口,它是否支持主机之间的图像加载或通信接口? 他们应该如何连接这些接口?  

希望大家能就这两个问题发表意见。

谢谢,致以诚挚的问候,

意志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    如果 ESR 高于数据表要求,我们可能会遇到启动问题或根本不会振荡,特别是在温度较高时,因为 ESR 通常随温度升高而升高。 如果客户找不到低 ESR 晶体,请使用晶体振荡器(XO)。 XO 没有任何启动问题。

    我不太理解您对 Microwire 界面的问题。 LMX03806是 Microwire (或 SPI)从端。 一个好的做法是使用小电阻器(例如33Ω)连接主机和从机。