This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:VCO 的最大输出频率

Guru**** 2800955 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1067715/lmx2595-max-output-frequency-with-the-vco

部件号:LMX2595
“线程:LMX2820”中讨论的其它部件

TI 专家您好,

是否可以仅使用 VCO 将频率延长至15250MHz? 在描述中,最大频率为15100MHz。

如果可能的话,我们更愿意避免使用双人器,因为它会产生1/2谐波。

谢谢,

尼古拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,尼古拉斯,

    VCO 不可能以这种频率工作,可能是15100MHz,但不能保证。  

    您可能会考虑使用 LMX2820,它具有内置跟踪滤波器,可以显著减少1/2谐波。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel,您好!

    感谢您的回答。