This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594EVM:LMX2594EVM

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2594, LMX2594EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1072276/lmx2594evm-lmx2594evm

部件号:LMX2594EVM
“线程”中讨论的其它部件:LMX2594,,, 测试

我们有5个 LMX2954EVM 评估板,我们正在使用参考 Pro 板进行编程。 借助5个中的4个,我们可以加载/写入到 LMX2594EVM,并通过集成电路 PRO 应用程序使其与参考 Pro 主板上的100MHz 同步。  在第五个主板上,我们无法使其同步。  我们尝试使用不同的参考 Pro 主板对其进行编程,但无法使 LMX2594 EVM 主板同步。  我们认为第五个主板有缺陷,希望更换,但如果还有其他 问题,请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迈克尔:

    让我们先进行一些简单的调试。

    Vcc 通电后,如果您将断电位编程为1,您会看到电流下降吗? 此测试用于验证 SPI 通信。

    如果 SPI 接口没有问题,那么在 Vcc 通电并完成编程后,您是否看到任何输出信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel,您好!

    我们验证了 Vcc 通电后我们能够切换电位,并在切换时看到280 mV 的下降。  通电后,我们看不到任何信号或同步。   

    迈克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迈克尔:

    好的,SPI 编程通过。 然后,在 Vcc 通电后,加载所有寄存器后,您是否意味着根本看不到信号? 或者您看到一些 垃圾信号吗? 如果更改输出功率设置  OUTR_PWR,您是否看到电流消耗发生变化? VTune 电压是多少? 比较好的和坏的 EVM 之间以下引脚上的直流电压:

    引脚3,10,27,29,33, 36和38。  

    此外,请检查 RFout SMA 连接器是否有冷焊接,我们以前曾看到过此问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel,您好!

    在 VSA 上扩展带宽后,我们可以看到信号,但它不是我们设定的频率。 我们编程了5750 MHz,但看到输出为5800 MHz,它似乎关闭了50 MHz,并且它没有同步到100MHz 时钟。  我们使用了相同的参考 Pro 主板(100MHz)来对良好的 EVM 主板和“有缺陷”主板进行编程,它们在一个主板上工作,但在另一个主板上工作。  我们还在有故障的 EVM 上向 R29添加了一个0欧姆电阻器,以尝试其他参考时钟输入,但我们仍然看到同样的问题,频率关闭50MHz。 锁定指示灯始终熄灭。

    Vcc 通电后,加载所有寄存器后,您是否意味着根本看不到信号?   正确答案:在扩大带宽之前,我们没有看到任何信号,我们确实看到了信号,但输出被50MHz 关闭,锁定 LED 熄灭。

    如果您更改输出功率设置 OUTR_PWR,您是否看到电流消耗发生变化?   是的,当 OUTR_PWR 设置为0时,电流=316mA,当它设置为63时,电流=399mA。   

    RFout SMA/ REF_CLK SMA 连接器冷焊?   似乎没有任何冷焊,所有 SMA 连接都正常

     

    良好 EVM 和坏 EVM 之间的直流电压比较

    U1引脚

    主板正常(Vdc)

    电路板损坏 (VDC)

    3.

    1.19.

    1.15

    10.

    1.22.

    1.27

    27.

    0.66

    0.66

    29.

    2.85.

    2.85.

    33.

    1.51.

    1.51.

    36.

    2.85.

    2.85.

    38.

    2.03

    2.03

    迈克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,迈克,

    一切似乎都很好,除了它被锁定到错误的频率。 VTune 电压是多少? 我希望它的输出电压应为1.3V。  

    您是否还可以为以下寄存器重新读取寄存器?

    R110,R111和 R112。

    将它们与良好的设备进行比较,我想看看解锁是否是由于校准造成的。

    (笑声)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel,您好!

    下面是寄存器回读和 VTune 电压

    注册名称

    良好(地址/值)

    错误(地址/值)

    第112号决定

    0x700153

    0x70015c

    R111

    0x6F0039

    0x6F003A

    R110

    0x6E0488

    0x6E0188

    VTune

    1.24伏

    0伏

    谢谢,

    迈克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迈克尔:

    校准正常,两台设备都返回类似的校准数据。

    VTune 是零电压的,可能是环路滤波器存在连接问题,您是否会查看环路滤波器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel,您好!

    我们检查了回路滤清器,一切看起来都不错,我们还检查了充油泵 U1针脚12,那里没有电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,米奇,

    Noel 目前正在中国新年假期。 请让我们有更多时间进一步评论您的问题。

    此致,

    朱利安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迈克尔:

    请检查针脚11 (VccCP)处的电源电压是否有效。  

    如果电源电压良好,那么我对故障没有很好的解释。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel,您好!

    我们检查了一个正常装置的针脚11和一个坏装置的电源电压。  在正常装置上,电压读数为3.25V,而在不良装置上,电压读数为3.15V。

    迈克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迈克尔:

    3.15伏正常,我不知道芯片有什么问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迈克尔:

    我认为您的 EVM 可能出现故障,也许您应该要求更换 EVM。

    有关保修信息,请联系客户支持中心

    客户支持中心–主页-客户支持(service-now.com)