This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK5C33216:禁用输出命令

Guru**** 2529940 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1072423/lmk5c33216-disable-output-command

部件号:LMK5C33216

大家好,团队  

我想禁用 OUT14 LVDS 输出。 当我使用 TIC pro 检查命令时,我有以下问题:

1.为什么0x4E2会被写入两次?  

2.为什么0x361会重写默认值。  

注册地址 值(十六进制)
启用   0x04E2 47.
0x0361 30
0x04E0 29.
0x04E2 4f
禁用 0x04E2 48.
0x0361 30
0x04E0 28.
0x04E2 40.

谢谢。  

B.R.

Zhizhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Zhizhao,

    当 TIC Pro 在更改期间执行写入操作时,可能会逐字进行写入,因此有时您会看到多个写入操作,而您只需执行最后一个操作。

    不需要0x361,因为它没有变化。  这与 PLL3相关,不应在列表中。  我将调查它为何被列出。

    73,
    蒂莫西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Timothy,  

    感谢你的帮助。 请问有没有更新? 然后再添加一个问题:

    1.如果我想将其更新为 EEPROM,只想禁用 out14。 我认为我应该做的是将0x4E2写入4F,对吗?  

    谢谢。  

    Zhizhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Zhizhao,

    我目前没有更新。  但是对于您的禁用问题。  写入0x4e0 = 0x28,这会将 OUT_14_FMT 从 LVDS 更改为禁用。

    73,
    蒂莫西