This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2492EVM:如何使用 USB2ANY 和 TIC PRO 来触发 LMX2492EVM

Guru**** 2789835 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2492EVM, USB2ANY, CODELOADER, LMX2492

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1071718/lmx2492evm-how-to-use-usb2any-and-tics-pro-to-trigger-lmx2492evm

部件号:LMX2492EVM
“线程”中讨论的其它部件: USB2ANYTESTCODELOADERLMX2492

大家好。

我有一个 LMX2492EVM 板,一个 USB2ANY,并使用集成电路 PRO 来控制它。

CW 模式下一切正常,PLL 可以锁定,DLD 正常。

  当“启动下一个斜面”时出现“TOC 超时”,我认为它们以自由模式运行时,斜坡模式似乎也可以。

当我想测试触发器模块时,比如使用 TRIG1_MUX PIN、 TRIG2_MUX PIN 等来触发 LFMCW,但它不起作用。

此外,根据 LMX2492EVM Guide.pdf  第3.2.2节“频率切换密件(FSK)示例”,我要生成 FSK, 它也不能正常工作。

我 认为触发信号来自 USB2ANY 到 uWire,但似乎没有 TTL 触发信号。

固件为2.7.0。

 在旧的 userguid 文档中,我看到 CodeLoader 中有一些信号分配选项。但在 TIC PRO,中没有类似的选项,所以我想知道如何稳定 USB2ANY 触发信号 是正常的

思考

旧 的 CodeLoader。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,朱

    来自集成电路专业版的 TRG 和 MOD 控制如下:

    您是否表示您已勾选此框,但针脚未变高?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的回复。

    今天我要做另一项测试。

    设置“TRIG1_MUX”“input= TRIGER1” TRIG1_PIN=输入

    set "MOD_MUX"=输出 TRIGA MOD_PIN=Output_PP

    我使用 示波器在 TP_TRIG1 (R66)处进行监控,当我选中并取消选中“Program Pins”(编程引脚)“TRIG1”时 ,示波器 显示 TTL 向上和向下,似乎正常,且该引脚已被控制。

    然后,我将示波器设置为在 TP_MOD (R71)-Output trigA 处进行监控, 并再次设置斜坡风机,这是最简单的示例:连续锯齿斜坡示例。

    但当我选中并取消选中   “Program Pins”(编程引脚)“TRIG1”时, 示波   器显示 TP_MOD --TriggerA 没有 TTL 信号,,因此没有生成 LFM 信号。

    我想让我的软件设置出现问题吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我设置 MOD_MUX=输出 TRIG1时,      当我检查并取消选中   “Program Pins”(编程引脚)“TRIG1”时,TP_MOD 中的示波器监视器具有 TTL 信号。

    因此,该针脚正常,没有物理损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    示波器  捕获了输出 TRIGA, 这是一个20ns 的宽度脉冲,当我检查并取消选中“Program Pins”(编程引脚)“TRIG1”时。 但也没有 LFM 输出。 取而代之的只是 CW。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,朱

    您可以尝试以下操作吗?

    我预计时间安排图如下:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,感谢您的回复。 我想也许我找到了原因:当我选中并取消选中  “Program Pins”(编程引脚)“TRIG1”(TRIG1)时,USB2ANY UWire 引脚的 Triger_1只会更改一次,因此一次只能有一个 LFM 信号。  由于波形时间短(仅100us,仅一次),,我 的频谱分析仪和眼睛无法捕获它们。

    今天,我使用 函数发生器生成3.3V TTL 连续 方 波,然后   具有“跟踪最大保持”功能的频谱分析仪可以捕获它们。

    所以我想问另一个问题:

    如何通过一个触发器?生成帧 LFM 脉冲(,如128或256 LFM)

    如何使用和设置 “Rampcount”获取帧? 我把它设置为128,但它似乎不起作用。

    谢谢

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在这些论坛上搜索并找到类似的问题 LMX2492:如何使用 LMX2492斜坡计数功能? -时钟和计时论坛-时钟和计时- TI E2E 支持论坛。  

    我试图关注这个问题。

    首先,我使用此设置,但选中并取消选中  “Program Pins”(编程引脚)“TRIG1” (TRIG1)时,只发出一声啁啾声。

    然后,我使用其他类似设置  

     示波器  捕获 了所有 TRIGA/flg0/trigB 信号  

    但只有一个 LFM 信号 :通过使用 9625MHz SPAN=0 Hz 频谱分析仪监视器作为时间域并由视频触发  ,在我检查并取消选中 “Program Pins”(编程引脚)“TRIG1”(而非  16个序列)后,只有一个信号

    我认为我的 TIC Pro 设置可能有问题,而不是硬件故障。

    请帮帮我。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,朱

    我目前没有实验室访问权限,请验证以下内容是否有效:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,谢谢您的回复。

    我尝试了此设置, 它似乎在 TRG1(TRIGA)发出 TTL 触发信号后,EVM 可以生成斜率计数。  

    但是 ,由于我检查了“斜坡自动”,,似乎是“ 斜坡计数达到终端计数时自动清除斜坡 EN”(数据表 pp25表8)。下一个 TTL 触发器无法再次重复 生成 LFM 帧。因此,我需要手动检查并取消选中“斜坡启用”以生成下一帧。

     我是否需要在 嵌入代码中使用此序列来 重复  生成 LFM 帧 ?

    1)设置 有关射频/斜坡/触发器参数的每个寄存器

    2)将 RAM_AUTO R84[5]寄存器设置为1以启用 自动清除

    3)将 RAM_EN R58[8]设为1以启用 RAMP

    4)将 TTL 触发器赋予 LMX2492以生成 LFM 啁啾声计数 sequnces。

    5)使用一些标志信号来触发 ADC 采样

    6)所有采样后 ,转至3)再次将 RAM_EN R58[8]=1 设置为下 一个 sequnes

    还可以吗?  或者 还有其他更简单 的方法?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,朱

    根据我的配置,您是否获得了16个锯齿波形? 您可以使用示波器探测 VCO 的 VTune 引脚进行验证。

    如果您可以将 TRIG1包括在测量中,将会有所帮助。 如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会按照  下面的标准来测试它的作用范围。

    我认为斜坡0 (CW 100us ) 消失 了,只 在开始和结束时显示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会按照  下面的标准来测试它的作用范围。

    我认为斜坡0 (CW 100us ) 消失 了,只 在开始和结束时显示。

    我尝试了不同的设置组合,但它似乎不能按我的需要工作。

    请参阅 附件

    e2e.ti.com/.../_B065FA5E_-Microsoft-Word-_87656368_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,朱

    我将在今天晚些时候再看一看。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,亲爱的 Noel 先生。 我反复尝试,但没有结果。

    你还有其他建议吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,朱

    我认为 RAMP0确实存在。

    在斜坡_EN =0和最后一个斜坡之间有一些延迟时间,我不知道这一延迟时间的依赖性。  

    请尝试以下调试:

    无 RAM_AUTO

    2.更改 RAMP0的斜坡持续时间

    3.更改 RAMP1的斜坡持续时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它的作用似乎如下  

     源中的 Ramp Count 和 Ramp 是关键点。Ramp Count 包括“Ramp0+Ramp1+Ramp2”,因此将 Ramp Count 设置为“34”获取16个 sequnes

    Ramp0必须是一个“假”的  

    非常感谢!