This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03806:LMK03806 CAN't 输出时钟处于晶体模式

Guru**** 2812045 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK03806

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1071580/lmk03806-lmk03806-can-t-output-clock-in-crystal-mode

部件号:LMK03806
“线程: 测试”中讨论的其它部件

你(们)好  

在我们的应用中,我们在晶体模式下使用 LMK03806BISEQ,而 mk03806时钟无法输出。 晶体为20 MHz。

当我们在  外部时钟模式下使用 LMK03806BISEQ 时, 可以输出 mk03806时钟。

随附的是我们的原理图和配置文件。请帮助检查。

谢谢

e2e.ti.com/.../LMK03806.pdf

e2e.ti.com/.../03806_5F00_A2_5F00_5down.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    请检查 Crystal 是否符合 ESR 和 CL 的要求。

    此致,

    朱利安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    随附 的是我们的晶体规格。 ESR 是60Ω,大于40Ω。

    我们已经测试了晶体是否已经振荡。  随附的图片是测试数据。

    我们发现 LMK03806 时钟概率不输出。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我们增加了一 个实验。 当 LMK03806时钟输出时,我们测试的(97Mhz)的频率与设定的值(100Mhz )不一致。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    16至20.5MHz 的晶体 ESR 应低于40欧姆。

    如果频率关闭,则 VCO 似乎已解锁。 测试是通过 XO 还是 Crystal 完成的?

    请再次检查循环过滤器。 Latinum SIM 可以帮助计算正确的值。

    此致,

    朱利安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    该测试处于 Crystal 模式。

    我们将检查 循环过滤器。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的更新。 请告诉我循环滤波器调整是否有助于锁定 VCO 和校正频率。

    如果输出并非总是可见的,则可能是由晶体不总是振荡引起的。 这可能是因为 ESR 偏高。

    此致,

    朱利安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我 调整了循环筛选器,但 LMK03806输出的时钟频率为97M,这  与设置值(100Mhz)不一致。

    我选择一个12M 晶体,它是50欧姆 ESR。 我测试   了 LMK03806输出为97M 的时钟频率。  我认为这是一种不合理的现象。  我怀疑某个地方的配置文件有问题,请帮助我们检查它。  

    谢谢

    R0 (初始化) 0x80020140
    R0 0x00000960
    R1 0x80000201
    R2 0x800000202
    R3 0x00000323
    R4 0x00000284
    R5 0x80000205
    R6 0x00010006
    R7 0x81000007
    R8 0x00100008
    R9 0x55555549
    R10 0x9002400A
    R11 0x3401202B
    R12 0x130C006C
    R13 0x3B03826D
    R14 0x0300000E
    R16 0xC1550410
    R24 0x00000018
    R26 0xAFA8001A
    R28 0x0020001C
    R29 0x0080055D
    R30 0x0500055E
    R31 0x001F001F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    配置文件似乎正常。 最后一个设置显示2520MHz VCO 频率和12MHz 晶体。 结果输出为100.8MHz。

    请确保遵循以下编程顺序:

    此致,

    朱利安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    如果您需要进一步的支持,请告诉我。 我现在将结束这条线程。 请重新发布或在下面回答。

    谢谢

    朱利安