This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05318B:DPLL 错误标志和输出问题7

Guru**** 2789205 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK05318B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1071780/lmk05318b-dpll-error-flags-and-issues-with-out-7

部件号:LMK05318B
“线程: LMK05318”中讨论的其它部件

TI 您好,

我们面临着 LMK05318B 的几个问题。

1)我们无法删除 DPLL 的两个错误标志: LOFL_DPLL 和 LOPL_DPLL。
当 PLL 在运行时重新编程时, LOFL_DPLL 消失,但 LOPL_DPLL 始终被标记。

2)启动后,OUT7永远不会启动。 在运行时对 PLL 重新编程可启用输出7。

附件是我们当前的配置文件。 如果 TI 能检查这种配置并指导我们解决问题,那将会很好。

提前感谢!

e2e.ti.com/.../LMK05318_5F00_sync-TDC-BW-100Hz.tcs


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    朱利安,你好!

    DPLL 锁定有问题的原因是您的 XO 频率是 VCO1频率的整数倍数。

    在 DPLL 模式下,XO 频率必须与 VCO1频率具有非整数关系,这样 APL1可以在分次模式下运行(正常 DPLL 操作需要)。

    通过将您的 XO 频率更改为2500 MHz VCO1频率的非整数倍数,您将能够解决您所面临的问题。

    此致,

    起亚·拉赫巴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,起亚

    感谢您的快速回复!

    我尝试了另一个禁用 DPLL 的配置:


    现在我有一个新错误,标志(HLDOVR)和 LOFL_DPLL 和 LOPL_DPLL 始终被标记。
    但我想,我可以忽略这一点,因为我禁用了 DPLL。 不是吗?

    禁用 DPLL 无法解决“输出”问题。 此输出仍然无效,只需在启动后重新写入所有寄存器即可启用。

    请提供更多建议。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    朱利安,你好!

    是的,当 DPLL 不使用时,HLDOVER,LOFL_DPLL 和 LOPL_DPLL 标记将始终为高。

    关于 OUT7问题,请尝试加载以下配置。 我重新生成了文件,启动后重新写入所有寄存器后,我可以看到 OUT7。

    e2e.ti.com/.../LMK05318_5F00_sync-TDC-BW-100Hz-_2800_DPLL-disabled_2900_.tcs

    此致,

    起亚·拉赫巴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,起亚

    我很抱歉,但我将 OUT7与 OUT6混淆了。 不运行时钟的问题出在 OUT6上,而不是在 OUT7上!

    当我使用您的配置时,启动后 OUT6也会启动,但这只是因为您的配置没有为此输出设置同步标志:


    但我们需要使用同步标志!

    当我使用您的配置并额外设置同步标志时,启动后 OUT6将不会启动。

    请核实您的情况并提供一些建议。 提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    朱利安,你好!

    设置 CHX_SYNC_EN 位后,必须切换 SYNC_SW 位才能进行同步,并对齐输出。 同步开关切换后,输出将重新出现。 以下是 SYNC_SW 控件所在位置的图像:

    请加载我提供的配置,启用需要启用的 CHX_SYNC_EN 位,切换 SYNC_SW,然后保存配置。

    此致,

    起亚·拉赫巴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,起亚

    再次感谢,现在一切都很清楚,并根据需要运行!

    我只是对启动后 OUT6未运行感到困惑,因为 OUT7在启动后始终运行,即使在设置同步标志时没有同步事件。

    最后一个问题:我们现在禁用了 DPLL。 这是否意味着我还可以启动 PRIREF 和 SECREF 上的 CLK 输入,并且只使用 XO 输入?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    朱利安,你好!

    没错。 您只需要使用 XO 输入。

    此致,

    起亚·拉赫巴尔