This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE6214:频率计算问题

Guru**** 2895080 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE6214, CDCM6208, LMK03318

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1071869/cdce6214-frequency-calculation-issue

部件号:CDCE6214
在“线程: 时钟树结构设计器”, CDCM6208LMK03318中讨论的其他部件

您好,Team,

我使用 CDCE6214在主板上生成时钟,使用 TIC Pro SW 1.7.2创建配置文件来控制它。

我们的主板,以及集成电路 Pro 配置,都提供了以下数据参数:

PLL 参考= 27MHz

SSC=DCO Mode=Not enabled.(SSC=DCO 模式

OUT0=未启用

OUT1=未关机

OUT2=断电

OUT3=断电

OUT4=断电

通道 Muxs=PSA

因此,唯一的活动输出是 OUT1。

请解释为什么似乎无法使用上述参数设置176MHz 输出频率?

SW 似乎拒绝应用上述输入,“计算频率计划”按钮会产生以下错误消息:“错误0MHz 不能由现有的预调器/输出分隔器值引起”,而对于频率低于176MHz 和高于191MHz 的频率,似乎工作正常。

此外,请告诉我,为什么即使更改 PLL 参考频率也似乎不允许 SW 使用此频率(176MHz),我是否错过了什么?

谢谢

此致,

法比奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Fabio,

    遗憾的是,此设备无法生成176MHz。 这是因为预校准器(PSA 和 PSB)和输出分隔器是整数。 为了获得176MHz,唯一的 VCO 频率(必须为1。在 VCO 频率范围内,必须为2。是176MHz 的整数倍数)为2464MHz。 但是,2464/176 =14。 然后,我们需要一个2或7的预先计算器。 但预分压器只能是4,5或6。  

    您可以使用时钟树结构来查找解决方案。 https://www.ti.com/tool/CLOCK-TREE-ARCHITECT

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Hao,

    这不是一个频率问题,我正在浏览频率,结果发现,例如,根本无法达到176MHz-191MHz 之间的范围。

    这是预期行为吗?

    请详细说明有关时钟树结构解决方案的答案?

    时钟树结构设计工具一直处于加载阶段,似乎不能在任何浏览器/计算机上工作,我在论坛上看到这是一个已知问题,但我看不到一个解决方案来使其正常工作。 请告诉我是否有可供下载的脱机版本。

    谢谢

    Reagards,

    法比奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Fabio,

    这确实是 CDCE6214的预期行为,但不幸的是,由于 POST 分隔符/预计算器值有限。 请改为考虑 LMK03318或 CDCM6208。

    我将与钟树设计师一起在内部检查发生的情况。

    此致,