This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCI6214:CDCI6214

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCI6214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1071965/cdci6214-cdci6214

部件号:CDCI6214
“线程: 测试”中讨论的其它部件

除了 SDA 和 SCL (I2C)信号外, 将 EEPROM 图像 文件加载到 CDCI6214配置 EEPROM 还需要哪些其他信号?  

我们是否需要按照 启动顺序操作,还需要以下信号:REN,REFSEL,EEPROMSEL ,以便在对 EEPROM 图像进行编程时处于已知状态?

- CDCI6214文档描述了 EEPROM 直接访问过程,第28页,第29页。  请参阅随附的步骤1至7和 EEPROM 直接访问流程步骤1至5。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    EERPOM 图像通过 I2C 写入。 因此,您只需要连接这两个信号针脚。 但是,在 EEPROM 第0页的默认图像中,I2C 无法访问,因为 PIN 模式已启用。 因此,EEPROMSEL 不能为低。 您可以在回退模式(EEPROMSEL = REFSEL = FLOAT)或 EEPROM 页面1 (EEPROMSEL = HIGH,REFSEL = LOW 或 HIGH)下启动设备。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会测试它。 非常感谢您的快速响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以使用任何 I2C 兼容编程器对其进行编程,还是需要使用 TIC Pro 软件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    很抱歉耽误你的时间。 不需要,您不必使用 Ticspro。 您可以通过文件->导出十六进制寄存器从 Ticspro 导出十六进制寄存器。

    此致,