This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2592:理想的 Vppd 和理想的参考功率,可优化相位噪声

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2592

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1072958/lmx2592-ideal-vppd-and-ideal-reference-power-to-optimize-phase-noise

部件号:LMX2592

大家好!

我从数据表中看到 ,只要差分信号的 Vppd 介于0.1到1之间,或者单端信号的 Vppd 介于0.2到2之间,设备就会按照数据表中的定义运行。  

从客户对其他 PLL 设计的体验来看,输入功率范围中可能有一个对 器件性能影响不大的亮点。   现在,他们使用100MHz 晶体,但有机会将其更改为150MHz 版本。 在任何一种情况  下,如果确定输入功率的最佳范围,都可以选择将参考功率调整到 LMX2592。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡梅伦,您好!

    我们没有对输入水平与性能进行全面分析,我们不知道是否存在这样一个好地方。 但是,输入电平实际上会影响信号的转换速率,这对 PLL 很重要。 例如,使用10MHz 时钟时,正弦波和方波时钟之间的 PLL 性能有很大差异。 LVDS (方波时钟,400mV)将返回良好的 PLL 性能,但幅度相同的正弦波时钟将返回不良的 PLL 性能。 这是因为雪橇速率非常差。 我们可以增加正弦波信号的振幅以提高其转换速率,这将提高 PLL 性能。  

    在低频率下,较高的频率(例如100MHz 或150MHz),信号摆幅越高,转换速率越高,改善幅度就越小,因为转换速率已经很好。 将输入从100MHz 移至150MHz 的好处 是我们可以获得更高的 FPD。  在较高的 FPD 下,N 分隔值较小。 因此,PLL 噪声更小。