This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK5C33216:引脚电流

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1071382/lmk5c33216-current-by-pin

部件号:LMK5C33216

您好,

您是否拥有 VDD_DIG,VDD_APL1_XO,VDD_APlL2,VDD_APL3,VDD_IN0, VDD_IN1和 VDDO 引脚?  表7.5给出了总供电电流。  我想知道不同的电源针脚之间的故障。

谢谢,

乔恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jon,

    我明天将用这些信息更新你。

    73,
    蒂莫西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jon,

    很抱歉耽误你的时间——这不是完美的,因为我没有确切的细节,但应该给你一些指导。

    VDD_IN1和 VDD_IN0通常较低,小于10 mA
    VDD_DIG 压头大约为33 mA。
    VDD_APL1_XO 约175 mA (APLL1 = 54 mA,DPLL1 = 60 mA)
    VDD_APLL2约220 mA (APLL2 = 109 mA,DPLL2 = 53 mA)
    VDD_APLL3约170 mA (APLL3 = 72 mA,DPLL3 = 50 mA)
     对于 APLLx...
      后隔板~20 mA。
      缓冲器驱动时钟组~2 mA

    VDDO 取决于打开的与该输出相关的分禾器等输出的数量。
     20 mA (用于通道分禾器)
    对于不在2/mA 15年3月14日 上的输出:每个输出大约为10 mA 基本电流。 (基座== LVDS AMP=0)
    对于2/mA 15年3月14日 输出:每个输出大约为18 mA 基座。
     对于 LVDS AMP3:+3.5 mA
     对于 HSDS 升压=0,AMP0:+1.2 mA
     对于 HSDS 升压=0,AMP3:+6.7 mA
     对于 HSDS 升压=1,AMP0:+5.5 mA
     对于 HSDS 升压=1,AMP3:+10.7 mA

    很抱歉,我没有确切的使用案例详细信息,但这将为您提供一些棒球场...例如 VDDO 供应品。
     VDDO_0_1:58 mA
     VDDO_2_3:77 mA
     VDDO_4_to_7:122 mA
     VDDO_8_to_13:165 mA
     VDDO_14_to_15:42 mA

    73,
    蒂莫西