请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LMK05318B 将基准移开足够多的频率以使 PLL1 (偏航)解锁(如2000ppm),并将其保持在解锁状态几分钟。 然后将参照重新带回频率 ,重新锁定需要一分钟以上。 重新锁定时间与解锁时间成比例。 (将基准移离 freq,然后快速返回 on freq,并在几秒钟内重新锁定)。 是否有任何方法强制更快地重新锁定?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
将基准移开足够多的频率以使 PLL1 (偏航)解锁(如2000ppm),并将其保持在解锁状态几分钟。 然后将参照重新带回频率 ,重新锁定需要一分钟以上。 重新锁定时间与解锁时间成比例。 (将基准移离 freq,然后快速返回 on freq,并在几秒钟内重新锁定)。 是否有任何方法强制更快地重新锁定?