This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05318B:如果参考移出范围一段时间,则重锁时间非常长。

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1072054/lmk05318b-very-long-relock-time-if-reference-moved-out-of-range-for-a-length-of-time

部件号:LMK05318B

将基准移开足够多的频率以使 PLL1 (偏航)解锁(如2000ppm),并将其保持在解锁状态几分钟。 然后将参照重新带回频率 ,重新锁定需要一分钟以上。 重新锁定时间与解锁时间成比例。 (将基准移离 freq,然后快速返回 on freq,并在几秒钟内重新锁定)。 是否有任何方法强制更快地重新锁定?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大卫,你好。

    如果您增加了参考频率检测阈值的 ppm 精度值,您将获得更快的重新锁定时间,如下图所示。  

    此致,

    起亚·拉赫巴尔