This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05318B:是否有简单的方法来更改频率计划?

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK05318B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1071786/lmk05318b-is-there-easy-way-to-change-the-frequency-plan

部件号:LMK05318B

您好,

我正在寻找一种轻松更改输出频率的方法。 我想知道当我有很多频率计划时,是否有更容易的方法来更改频率计划。  

换言之,是否有一种通过使用算术更改特定寄存器来更改输出频率的简单方法?

或者,当更改为另一个频率时,如果我离开不需要更改的寄存器,而只更改需要更改的寄存器,是否有任何问题?

谢谢,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    1.更改输出频率的最简单方法是只需更改通道分隔器值(在下图中突出显示)即可获得所需的输出频率。

    2.离开不需要更改的寄存器并只更改需要更改的寄存器,没有问题。

    此致,

    起亚·拉赫巴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 第二个答案还有一个问题。

    是否有一种根据输出频率变化检查寄存器差异的简便方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    如果 您想知道要更改的寄存器,可以将鼠标悬停在 TIC Pro GUI 中的控件上,它会在左下角显示与哪个寄存器关联,如下图所示。

    LMK05318B 编程器指南还介绍了与每个寄存器关联的控件。 以下是指南的链接: https://www.ti.com/lit/ug/snau254a/snau254a.pdf?ts=1643068053015&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FLMK05318B

    一旦您知道要更改的注册表,就可以跟踪它们。

    此致,

    起亚·拉赫巴尔