This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCM6208:电源轨顺序和加电转换速率参考

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCM6208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1071746/cdcm6208-power-rail-sequence-and-power-up-slew-rate-consult

部件号:CDCM6208

大家好,团队

在检查 CDCM6208的 D/S 后 ,客户仍然对电源轨序列感到困惑。 请评论以下客户申请问题,谢谢。

1.我们设备的确切功率顺序是什么?  

下面 的屏幕截图显示了 VDVDD 首先应该启动,但此处 VDVDD/VDD_PLL1/VDD_PLL2/VDD_PRI/VDD_SEC 的加电转换率要求是什么?

3. VDVDD 和 VDD_PLL 之间的建议时间间隔是多少?  

最佳

斯坦利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Stanley,

    在 PDN 切换为高电压之前,所有 VDD 电源都需要上升。

    2.如果手动切换 PDN,则不需要 VDD 转换速率。 如果所有耗材都捆绑在一起,则可以将 PDN 保持浮动状态以快速启动:

    3.电源之间不需要时间间隔。  在切换 PDN 高电压之前,您需要确保 DVDD,VDD_PLL1,VDD_PLL2,VDD_PRI 和 VDD_SEC 正常工作。  DVDD,VDD_PLL1,VDD_PLL2,VDD_PRI 和 VDD_SEC 的顺序并不重要。

    另请参阅数据表中的第10章。

    此致,

    朱利安