This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572:断电后寄存器无效

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2572

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1071477/lmx2572-invalid-registers-after-leaving-powerdown

部件号:LMX2572

数据表提到“设备关机时所有寄存器都保留在内存中”,但情况似乎并非如此。 在以下情况下遇到两个问题:

初始校准和锁定->断电->清除断电->等待100ms -> 更改 N_DIV,PLL 数字和校准

1.小数寄存器(PLL_DEN,R39和 R38)似乎有无效值(即不是在初始校准期间写入的值),需要重写。  

2. SPI 重新读取根本不起作用。 这 似乎在 重写所有初始校准值后起作用,但没有考虑识别特定寄存器,因为我们的应用程序不需要重新读取。 这使我们无法知道 PLL_DEN 中存储的无效值。

这是否是 LMX2572的已知问题? 数据表中的注释将非常有用,同时还会列出在“重新启动”LMX2572后可能需要刷新才能正常工作的所有寄存器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,BH,

    到目前为止,我们在重新注册方面从未遇到任何问题。 同一 SPI 内核也在其他设备中重复使用,同样,我们也没有任何抱怨。 这项功能在生产中经过测试,我们相信在发货前不会出现任何问题。

    关于断电,从断电状态恢复后,它是否锁定到先前的设置? 如果锁定,则 PLL_DEN 值应该正确,因为从1到0的断电位将启动设备并启动 VCO 校准。