This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572:输入时钟要求

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1071113/lmx2572-input-clock-requirements

部件号:LMX2572

我在数据表中找不到输入时钟要求。  OSCin 时钟输入是否存在抖动或其他类似要求?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    表6.5显示了输入要求:

    抖动不是输入端的直接要求。 如果您有输入抖动/相位噪声配置文件,则可以使用 PLLatinum SIM 来计算环路滤波器组件和输出相位噪声性能。

    此致,

    朱利安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你