This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572EVM:用于 LMX2572EVM 频率扫描的最大带宽

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2572EVM, LMX2572, LMX2491, LMX2492

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1071174/lmx2572evm-max-bandwidth-for-frequency-sweeping-of-lmx2572evm

部件号:LMX2572EVM
线程中讨论的其他部件: LMX2572LMX2491LMX2492

您好,  

我们将使用 LMX2572EVM 来实施具有400MHz 带宽的线性 FM。

LMX2572能否达到此规格?

或者更好的解决方案可以达到 LFM 应用的400MHz 带宽规格吗?

非常感谢。

丹麦  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,DK,

    对于 LMX2572,不可能有400MHz 线性扫描范围, 您需要使用离散 VCO + PLL。 我们有 LMX2491和 LMX2492,它们是带有频率扫频引擎的 PLL。