This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK61E0-156M:振荡器评估板

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK61E2-156M25EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1074459/lmk61e0-156m-evaluation-board-for-oscillator

部件号:LMK61E0-156M

您好,  

我们能否在 LMK61E2-156M25EVM 评估板上使用 LMK61E0-156M25振荡器? 这将包括卸下评估板上预装的 LMK61E2-156M25振荡器,以及安装 LMK61E0-156M25振荡器,我们将单独购买该振荡器。 我提出这一要求是因为根据 EVB 的网页(www.ti.com/.../LMK61E2-156M25EVM),LMK61E0-156M25是受支持的产品(在“受支持的产品”选项卡下)。 这让我相信振荡器将与评估板兼容。 我想确认它们是兼容的。

如果建议为 LMK61E0-156M25振荡器使用替代评估板,请告诉我。

提前感谢您的帮助!

此致,

Sujoy Ghosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sujoy 您好,  

    是的,这应该是完全可行的。 这两个部件共用数据表和引脚-唯一不同的是内部设置的启动配置。 因此,如果您对61E2进行脱焊,并在61E0上进行焊接,则可以测量61E0的性能。  

    此致,

    阿明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,阿明,

    非常感谢您的回复!

    请详细说明您对“内部设置的不同启动配置”的理解。 这是否会对 我们启动/操作 EVB 所需采取的措施产生任何影响?

    此致,

    苏乔伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不是,正如我所说的那样,它不会影响板的设置。  

    内部寄存器确定部件是100 MHz 还是125 MHz,还是 LVDS 或 LVPECL 等。数据表上显示的基本上所有不同的 OPK:  

    在板上,只要焊接正确,引脚输出就不会不同。  

    此致,

    阿明  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ^我应该说所有不同的 OPK,但不同的 ppm 稳定性除外-这不是通过寄存器设置来实现的。  

    但同样,对你的问题来说,这是不相干的。 您可以使用其他部件 EVM 并在其上焊接其他器件。  

    此致,

    阿明