This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00301:用于第5代 PCIe 的 LMK00301和/或 LMK00338?

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK00338, LMK00301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1074243/lmk00301-lmk00301-and-or-lmk00338-for-pcie-gen-5

部件号:LMK00301
线程中讨论的其他部件:LMK00338

LMK00301和 LMK00338似乎都符合 PCIe 第5代时钟分布的附加抖动要求,但数据表中未指定。 您能否确认 LMK00301是否符合第5代规格? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,加里,

    LMK00301将满足 Gen5规范。

    此致,

    起亚·拉赫巴尔