This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820:循环滑动处于稳定状态

Guru**** 2399305 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1074110/lmx2820-cycle-slip-on-steady-state

部件号:LMX2820

您好,

VCO 锁定后,LMX2820中发生循环滑出的可能性是什么?

我的 FPD 为200 MHz,环路带宽为500kHz。

此致,

Andri Haryono

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andri,

    VCO 锁定在参考上后, 除非您的参考具有超出回路带宽范围的突然频率瞬变,或者您对设备施加了它未被评级的一些压力(例如温度过高),否则您不应期待周期打滑; 电源电压不足或过大; 辐射剂量过高等),导致设备电路无法正常工作。

    迪安·班纳吉有一本关于这一主题的教科书,并在第37页 :https://www.ti.com/lit/ml/snaa106c/snaa106c.pdf 上概述了循环周期表的公式

    您也可以 使用 PLLatinum SIM 估算 LMX2820瞬态响应曲线。 从这种瞬态响应模拟和上面的循环滑动方程式中,您应该能够预测 引起循环滑动事件所需的参考瞬态大小。  瞬态响应取决于循环滤波器, 它所需的不仅仅是循环带宽,相位边界 有时甚至是极性比也会产生影响。

    此致,

    德里克·佩恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Derek,  

    感谢您的回复。

    我们可以理解循环周期在瞬态下下滑的可能性。 但我们无法承受平稳的下滑。因此,我们只需确保风险存在时我们可以减轻损失。感谢您的解释