请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LMX2820 您好,
VCO 锁定后,LMX2820中发生循环滑出的可能性是什么?
我的 FPD 为200 MHz,环路带宽为500kHz。
此致,
Andri Haryono
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Andri,
VCO 锁定在参考上后, 除非您的参考具有超出回路带宽范围的突然频率瞬变,或者您对设备施加了它未被评级的一些压力(例如温度过高),否则您不应期待周期打滑; 电源电压不足或过大; 辐射剂量过高等),导致设备电路无法正常工作。
迪安·班纳吉有一本关于这一主题的教科书,并在第37页 :https://www.ti.com/lit/ml/snaa106c/snaa106c.pdf 上概述了循环周期表的公式
您也可以 使用 PLLatinum SIM 估算 LMX2820瞬态响应曲线。 从这种瞬态响应模拟和上面的循环滑动方程式中,您应该能够预测 引起循环滑动事件所需的参考瞬态大小。 瞬态响应取决于循环滤波器, 它所需的不仅仅是循环带宽,相位边界 有时甚至是极性比也会产生影响。
此致,
德里克·佩恩