This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCI6214:“仅支持100 Ω 系统”是什么意思?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCI6214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1073492/cdci6214-what-does-only-supports-100-systems-mean

部件号:CDCI6214

您好,

数据表第1页显示“仅支持100 Ω 系统”。
这句话是什么意思? 请详细说明。
我的客户对这句话感到困惑。

此致,

希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    平野山

    支持多代 PCIe 的抖动性能是第1页的关键功能之一。 从 PCIe 2.0起,85Ω 差分端接在 PCIe 标准中可用,因此我们要阐明,CDCI6214不支持85Ω 差分 PCIe 端接。 CDCI6214仅支持100Ω Ω 差分 PCIe 终端。

    此致,

    德里克·佩恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    德里克,

    我看到,谢谢你的回应。

    此致,

    希拉诺