This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820:串行时钟的性能远低于数据表中指定的性能。

Guru**** 2930390 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LV125A, LMX2820EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1074239/lmx2820-serial-clock-performing-far-below-that-specified-in-datasheet

部件号:LMX2820
“线程”中讨论的其他部件:BeagleTestSN74LV125A

尝试使用标准 SPI 总线接口(Beagle 骨骼黑色)运行此设备,并且 AM 无法接近40MHz 的额定速度。 这并不奇怪,因为我正在通过一条线束,但在连接间歇性连接之前,我甚至无法达到4MHz 的时钟速度。 我不是唯一有这种体验的客户,即使如此,它在不同的系统上有不同的 SPI 总线接口。

有人说,有人说时钟边缘似乎被输入电路的某些方面“模糊”,这可能是非线性的寄生电容。

如果此部件的勘误表与时间或其他方面有关,请在网站上提供。

此致,

卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卢克,

    我们的设备的最终测试实际上是在封装设备上使用55MHz SPI 进行的,因此我们知道所有生产设备的工作 速度都应该达到40MHz。

     可能存在一些串联阻尼电阻,或沿 SPI 总线线路运行时累积的寄生电容,这可能会影响 SPI 计时。 或者,BBB 或其他系统 SPI 控制器的驱动强度可能不够好,无法满足您尝试驱动的速率—我看到大多数引脚为6mA,但少数引脚限制为4mA。 您可以考虑 使用 输出上更强 的线路驱动器进行测试,这可能是具有±16mA 驱动强度的测试,如 SN74LV125A。

    当您说您不是唯一拥有这种体验的客户时,您是否拥有另一条 E2E 线程或我们可以参考的等效通信?

    您是否使用了 LMX2820EVM? 它听起来不像您对“不同系统上的不同 SPI 总线接口”的描述,但只是在这样的情况下:EVM 上有33Ω Ω 阻尼电阻器与 SPI 线路串联,这可能会影响您的上升/下降时间。

    此致,

    德里克·佩恩