This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2592:150MHz 和100MHz 参考之间的相位噪声性能。

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2592

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1074172/lmx2592-phase-noise-performance-between-a-150mhz-and-100mhz-reference

部件号:LMX2592

大家好,团队

如果我们将参考从150MHz 降低到100MHz。 这会如何影响集成相位噪声性能? 哪一项更好?

如果 OSCin 倍增器使用100MHz 基准,这是否会比使用150MHz 基准而不使用双倍频时产生更好的相位噪声?

谢谢,

凯文  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    凯文:

    一般来说,降低参考频率往往意味 着降低 PFD 频率,这会增加所用的 N 分频器,并增加输出处的参考噪声乘数。 因此,PFD 频率的降低通常会导致环路带宽内的集成噪声增加,以及总体环路带宽的降低。 有时,参考频率与 PFD 频率无关,在这种情况下不会有任何变化:假设您具有相同好的频率缩放100MHz 和150MHz 的参考,但 PFD 频率为50MHz,两 种情况下的相位噪声性能相同。

    通常,100MHz + OSCin 双倍频将在没有双倍频的情况下超过150MHz 的参考性能,但 LMX2592允许的最小 N 分频器有限制,因此很难肯定地说,一个比另一个更好。  例如,4阶调制 器的最小 N 分频器限制为30,因此不可能使用低于6GHz VCO 的200MHz PFD 频率。 在这种情况下,启用双倍频只会增加1/f 噪声,双倍频输出需要重新划分,以满足最小的 N 分频限制。

    我强烈建议您在 PLLatinum SIM 中模拟您所需的条件,这是我们专为使 客户能够进行这些比较而设计的工具。 如果您准备了无效的配置(例如,违反了特定调制器指令的最小 N 分频器要求) ,则 PLLatinum SIM 将以图形方式警告您,并且可以计算任何所需配置的集成相位噪声。

    此致,

    德里克·佩恩