This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832-SP:不可达的频率?

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04832, LMK04821, LMK04133, LMK04033, LMK04832-SP, LMX2615-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1073369/lmk04832-sp-unreachable-frequencies

部件号:LMK04832-SP
线程中讨论的其他部件:LMK04832LMK04821LMK04133LMK04033,, LMX2615-SP

为了我的设计,我正在尝试让 LMK04832产生速度为1 GHz 和2 GHz 的时钟信号。 现在,内部 VCO0产生的频率范围在2440到2600 MHz 之间,而 VCO1产生的频率范围在2945到3225 MHz 之间。 然后,这些值被整数除以14个时钟输出。 我的问题是因为时钟分频器只能用整数除以,我能达到2 GHz 的频率吗? 按我的数学计算,2.44 GHz 到1.6275 GHz (= 3.225 / 2)之间的频率是不可达的。 还是我在数据表中遗漏了一些东西。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,丹尼尔,

    要同时输出这两个频率,VCO 频率必须是2000MHz 的整数倍数(对于 INTEGL-N PLL)。 因此,LMK04832不支持。

    您是否需要抖动清除功能?  LMK04821,LMK04033和 LMK04133可以支持这些频率。

    如果没有,您是否会考虑使用合成器来生成这些频率?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Noel,   

    感谢您的回复! 对于我们的设计,我们的大多数零件都必须具有辐射耐受性。 您是否会推荐任何辐射耐受合成器?

    我看的是 LMK04821,它看起来几乎和 LMK04832-SP 一样。 你会不会知道他们是否使用同一个刀版吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    丹尼尔

    LMK04821不具有辐射耐受性,它的设计不同。

    LMK04832-SP 确实支持在 Fin0端口上高达6.4 GHz 的外部 VCO,在 Fin1端口上高达3.25 GHz 的外部 VCO。 如果您自己的 VCO 为2GHz 或4GHz (Fin0中有一个用于3.25GHz 以上输入的强制除以2块,因此您无法使用6GHz VCO),则仍可以将 LMK04832-SP 与外部 VCO 一起使用。

    作为替代方案,LMX2615-SP 可以产生2GHz 时钟输出。 但通道分隔器在其两个输出之间共享,因此如果不使用某些外部分隔器,您将无法同时生成2GHz 和1GHz 时钟。 TI 目前还没有一个抗辐射的外部分频器,它可以简化2GHz 的使用案例,因此您需要在其他地方寻找此类组件;也就是说 ,辐射耐受性的二相分割 IC 肯定存在(例如,) ADH361S)。

    如果您需要比外部 VCO 提供更好的性能,可以使用 LMMX2615-SP 合成2GHz 信号,并以分布模式驱动 LMK04832-SP,作为同步2GHz 和1GHz 时钟的缓冲器/分隔器。 这比只使用外部 VCO 更复杂,而且成本会高得多,但 LMX2615-SP VCO 的性能非常好,可能优于2GHz 或4GHz 的可用选件。

    此致,

    德里克·佩恩