This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1980:LMH1980

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH1980

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1074831/lmh1980-lmh1980

部件号:LMH1980

您好,

LMH1980为视频输入提供了推荐的低通滤波器(在数据表的第12页上),但其截止频率(2.79MHz)似乎会损害视频信号本身(我的情况下为 PAL/NTSC)。

这是正确的吗? 如果是,我应该使用什么过滤器来避免损坏视频信号?

谢谢,

约书亚·罗恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Joshua,

    建议的截止频率正确。 RC 滤波器不会伤害色度成分,因为这种简单的一级滤波器每十年的滚动量为20dB。 您可以稍微向上调整截止频率,但应小于4MHz。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel,您好!

    感谢你的回复。  

    我可能会错过 PAL/NTSC 的一些信息——它需要多少带宽(只要系统只是一台摄像机和一台监视器)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Joshua,

    频谱将如下所示,因此选择滤波器截止 值为<3MHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的参与。

    因此,我知道,截断<3 MHz 的低通滤波器确实会损坏视频信号-它会剪断色度,也会剪断“Y”的一部分。

    我认为此滤波器仅适用于同步提取。

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Joshua,

    它会伤害色度信号,但程度是心智。 正如我之前所提到的,简单的 RC 滤波器的压扁量为20dB/十 进制。 过滤器不会完全消除色度成分。