This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2592:LMX2592 OSC 输入规格

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2592

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1075718/lmx2592-lmx2592-osc-input-spec

部件号:LMX2592

大家好,团队

我的客户正在评估我们的 LMX2592的设计,但不确定下面的输入波形是否符合我们的 LMX2592规格。

请参考下图中的输入时钟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,冯

    您的时钟的电压摆幅接近3V,这是 CMOS 时钟吗?

    LMX2592的最大输入电压摆幅为2V,您需要降低电压摆幅。 以下是 CMOS 参考时钟的可能配置之一。 50Ω Ω 电阻器将电压波动降至2V 以下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel,您好!

    感谢你的帮助。  

    是否需要使用 CLK 的转换率? 以下是更新的波形 LVDS 1.8V,您能否帮助确认此波形是否正常?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,冯

    122.88MHz LVDS 信号的转换速率将会很好,绘图的转换速率较差可能是由于示波器或探测器的带宽不足。 范围的带宽似乎限制为350MHz,这对于122.88MHz 方波信号来说是不够的。

    示意图很好。 更简单的端接架构是在_P 和_N 轨迹上使用100Ω Ω 电阻,而不是使用两个50Ω Ω 分流电阻。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel,您好!  

    如下所示更新波形。 如果对 LMX2592的输入时钟有任何疑问,请告诉我。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,冯

    这个信号对我来说很好。