This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCDB803:一些快速问题

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCDB803

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1076285/cdcdb803-a-few-quick-questions

部件号:CDCDB803

嘿,团队,

关于1:8时钟缓冲器的几个问题!

  1. 时钟输入的常用模式是什么?
  2. 如果交流电耦合,是否需要偏压?
  3. 时钟输入是否具有内部终结处理?

感谢您的帮助,

卡梅伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡梅伦您好,

    输入电压摆动要求从200 mV 到2.3 V

    2.不需要进行双租赁,因为终止类型是 LP-HCSL。

    3.时钟输入的唯一内部端接是差动对之间的小输入电容。 时钟输入是 LP-HCSL 差分时钟输入,通常直接连接到时钟源的差动输出。  

    此致,

    起亚·拉赫巴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,起亚,客户对上述问题的快速澄清。

    “我询问了输入偏差,但您重复了数据表交流参数。  让我解释一下我想了解的内容。  由于不同的电源域,CDCDB803的输入必须是交流耦合。  我是否需要将 CDCDB803的输入偏置,如果是,则需要多少值?”

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡梅伦您好,

    交流耦合输入没有问题,不需要偏置。

    此致,

    起亚·拉赫巴尔