This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8386EVM

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83826EVM, DP83869EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1076121/dp8386evm

部件号:DP8386EVM

如何在 DP8386EVM 上设置 TX_TCLK 输出以及将激活哪个引脚

此致

弗雷德里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,弗雷德里克,

    请确认部件号是 DP83826EVM,而不是 DP8386EVM 吗?


    此致,
    高库尔。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gokul,您好!

    部件是评估板 DP83869EVM

    此致

    弗雷德里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,弗雷德里克,

    TX_TCLK 可用于设备的 CLKOUT 引脚。 在 EVM 上,CLKOUT 可在 J16上使用。 可以焊接 J16上的 SMA 连接器以接入时钟。

    请使用以下寄存器 IO_MUX_CFG 寄存器(地址= 0x170)
    位[12:8]可用于选择满足您需求的通道的 TX_TCLK。

     有关位说明,请参阅数据表的第9.6.1.44节。 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/dp83869hm.pdf

    如果您需要更多详细信息,请告诉我。


    此致,
    高库尔。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gokul,您好!

    谢谢

    在读取寄存器的值之前,请使用0x170

    寄存器值为0C10,配置为0xC =参考时钟(与 XI 输入时钟同步)

    频率值 J16为25MHz

    我在寄存器中设置了0x170 -> 0810 (0x8 =信道 A 发射时钟)

    J16的预期值应为125MHz,但我的测量值始终为25MHz

    此致

    弗雷德里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,弗雷德里克,

    除了上述寄存器,您是否可以对 REG<0x00C6>= 0x0010进行编程?


    此致,
    高库尔。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gokul,您好!

    由于您的支持,125MHz 现在位于 CLKOUT 引脚上  

    此致

    弗雷德里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,弗雷德里克,

    感谢您的确认。

    如果您没有其他问题,请单击“已解决”按钮关闭该主题。


    此致,
    高库尔。