This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL5010:TPL5010

Guru**** 2767785 points

Other Parts Discussed in Thread: TPL5010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1075832/tpl5010-tpl5010

部件号:TPL5010

我 想将 TPL5010 IC 用于我们公司的一款产品,该产品将温度控制在-20至+80°C 的温度下。

 

该设备提到 ,IC 在温度为+-400 ppm/degC 时的振荡器最大精度为25°C。

假设其中一个批次的 IC 的 振荡器精度高于+-400 ppm/degC

400ppm = 400/1000000 = 0.0004

对于85°C = 0.0004 *(85-25)= 0.024

 

假设 另一批 IC 的 振荡器精度高于+-100 ppm/degC

100ppm = 100/1000000 = 0.0001

对于85°C = 0.0001 *(85-25)= 0.006

 因为数据表中没有提到振荡器频率。  因此,对于1秒定时发生器,一个 IC 的振荡器精度超过温度+400 ppm/degC

现在是否会产生1.024秒正时脉冲?

和 IC 的 振荡器精度高于100 ppm/degC

现在是否会产生1.001秒的正时脉冲?

请确认我的理解。

 

他们确实提到 了内部振荡器在温度上的准确度为+/-0.5%,  

但这是否意味着,如果计时器生成1秒时间间隔 ,则0.5%将导致1.005和0.995。

请确认我的理解。

 

 TPL5010 IC 振荡器频率是多少。

我不确定哪个参数可以查找温度范围内的 IC 至 IC 变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,

    精度不是 w.r.t 25°C,它是温度的绝对频率变化。

    100ppm = 0.01%。 这意味着,频率变化率为每°C 0.01%。 如果 Δ T 为100°C,则振荡器频率将变化1%。  

    计时器的可配置间隔时间与振荡器频率成正比,因此温度的间隔时间精度与温度的振荡器频率精度相同。 即:+/-0.01%典型值/°C 和+/-0.04%最大值/°C