This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:LMX2595防护罩间隙

Guru**** 2758725 points

Other Parts Discussed in Thread: IWR6843, LMX2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1075974/lmx2595-lmx2595-shield-clearance

部件号:LMX2595
线程中讨论的其他部件:IWR6843

我在 IWR6843上讨论了射频轨迹的屏蔽间隙问题,在 AppNote spracp3c.pdf (第17页,第5.3.2.1节)中,有2mm 作为“功绩数字”值。  我目前正在使用 LMX2595进行设计,我想知道 TI 是否对射频迹线或 IC 封装的屏蔽间隙有任何建议?  我们正在使用 厚度为0.010英寸至0.020英寸的微波吸收器材料(非导电硅吸收器,如 Laird Ecosorb BSR/MFS)来抑制屏蔽内的腔共鸣。  感谢 您提供的任何建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,詹姆斯,

    我担心我们没有这方面的建议,我们以前没有对射频屏蔽进行过调查。