Other Parts Discussed in Thread: IWR6843, LMX2595
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LMX2595 线程中讨论的其他部件:IWR6843,
我在 IWR6843上讨论了射频轨迹的屏蔽间隙问题,在 AppNote spracp3c.pdf (第17页,第5.3.2.1节)中,有2mm 作为“功绩数字”值。 我目前正在使用 LMX2595进行设计,我想知道 TI 是否对射频迹线或 IC 封装的屏蔽间隙有任何建议? 我们正在使用 厚度为0.010英寸至0.020英寸的微波吸收器材料(非导电硅吸收器,如 Laird Ecosorb BSR/MFS)来抑制屏蔽内的腔共鸣。 感谢 您提供的任何建议。