This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK1C1106:最大电流

Guru**** 2686675 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK1C1106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1076138/lmk1c1106-max-current

部件号:LMK1C1106

你好,支持团队

我的客户有以下问题:

在 LMK1C1106‘s 数据表中,

6.1记录的绝对最大额定输出电流为-50mA~50mA。

在6.7典型特征中,设备功耗与时钟频率(负载5 pF)的对比情况,
最大电流超过50mA。

您能否告诉我上述两种电流之间的相关性?
非常感谢。

此致,
尤基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yuki,

     6.1绝对最大额定输出电流-50mA~50mA 是正确的。

    图解的 Y 轴(6.7典型特征的图中设备功耗与时钟频率)应为功率(mW),而不是电流(mA)。 因此,该图解仍显示最大50 mA 电流(140 mW/3.3 V = 42.42 mA)。

    此致,

    起亚·拉赫巴尔