This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2592:PLLatinum SIM 问题

Guru**** 2800955 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2592

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1075213/lmx2592-pllatinum-sim-question

部件号:LMX2592

您好,我需要一个用于一系列频率的集成相位噪声图解。 我该怎么做?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tanveer,

    由于 LMX2592一次使用单个频率工作,因此您需要为 您的范围内的每个频率绘制一个单独的图解。 我们没有任何内置的自动化支持来简化大量数据的使用。

    你正在尝试做什么? 您是否需要许多绘图(10s,100s,1000s)?  您是否需要图解中的特定元素(抖动,抖动等)? 可能有一种方法来执行某种第三方软件自动化,例如 AutoHotKey,以简化大量数据的任务。

    此致,

    德里克·佩恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Derek,  

    感谢您的回复。  

    我正在尝试绘制相位噪声图。 我是一名新的设计和电路同步学,并尝试学习如何使用 LMX2592获得更好的相位噪声性能。  

    对于每个频率,偏移频率(1,10和1000kHz)有单独的相位噪声图? 如果是,那么要查看10个频率的相位噪声,我将有10个图解?

    谢谢

    丹维尔   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    丹维尔

    是的,在十个不同频率的所需偏移量下,将有十个单独的图解和相位噪声值。 但是,您可以对不同频率的性能做出合理预测,这有望帮助您减少所需的绘图数量:

    • 相关噪声(参考输入,带内 PLL,VCO)将会变化20倍记录(FNew/Fold)
    • 无关联噪音(噪音地板)将会变化10倍记录(FNew/Fold)
    • 只要 VCO 频率接近,VCO 的增益和回路特性就会保持非常相似。 但是,如果 VCO 增益在频率之间发生了很大变化,则可能存在一些差异,这些差异无法准确建模。 一般来说,如果环路增益变化幅度小于40%(在 LMX2592的 VCO 范围内似乎是真实的),结果将与不同频率的理论预测非常相似。
    • 接合隔板或加料器将 使噪声层高于可通过 VCO 实现的值,因此噪声层将会增加一步。

    您可以在肉毒杆菌 SIM 中自行验证。

    在 PLLatinum SIM 中,在 LMX2592的相位噪声选项卡上,您可以单击一个名为“LMX2592相位噪声提示”的按钮,该按钮提供了一些有关如何改善相位噪声的建议。

    此致,

    德里克·佩恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢德里克,我可以再问你一个问题。 什么是混搭订单? 它是否需要高价值? 如果我将其选择为1,会发生什么情况?

    此致,

    丹维尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    丹维尔

    请看 Dean Banerjee 的书(https://www.ti.com/lit/ml/snaa106c/snaa106c.pdf)中的第10章的基础知识和第20/21章的虚假效应。 混合引擎(多级整形,一 个非常折磨人的首字母缩略词)的全部解释范围 超出了 E2E 问题的范围,但您可以认为它是一种假体和假体化技术,在 N 分隔器内的 Δ-Σ 块上重叠。

    在最简单的情况下,您可以想象一个20.5的除法,使用 N 除法器,它可以以一定的速度在除法20和除法21之间来回切换。  如果分禾器值定期切换, 它会在输出上引入直齿,这是切换周期和切换模式的函数。 混搭为交换函数的模式增加了一些随机化,这种模式平均会产生正确的分次,并以假频率将分频转换能量分散到多个更高频率,以降低交换刺激的振幅。  通过塑造假能量以使更多能量集中在更高频率上,环路滤波器可以减少更多假噪声,并在一定程度上减轻小皮的影响。   随着混搭顺序的增加, 假座反馈功能的长度和因素也会发生变化,从而导致不同的噪声形成曲线和不同的假交互。  通常,增加混搭顺序会降低带内噪音,但 有规则和警告:某些分次将定期进行混搭,并且不会有效地形成; 低于一定尺寸的 N 除法无法有效利用更高的混搭顺序,因为更高顺序的混搭分次的瞬时误差可能太高,并在相位探测器的反馈端口造成不可接受的时钟失真;  附加的随机效应,如使用更大(不可减少)分母值,或对混搭值进行抖动,以便它们只在 更长的时间内定期运行,可能会有帮助或有害,具体取决于刺激能量的分布情况。

     链接的书籍 I 包括了接近第21章末尾的几张表格,这些表格提供了有关给定的混泥订单何时会有帮助或有害的建议。

    此致,

    德里克·佩恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢德里克。

    祝你度过美好的一天!

    丹维尔