This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572EVM:可通过 LMX2572EVM 评估提供122.88MHz 时钟

Guru**** 2552100 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2572EVM, LMX2572

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1075052/lmx2572evm-re-122-88mhz-clock-fromlmx2572evm-evaluation

部件号:LMX2572EVM
“线程”中讨论的其它部件: LMX2572

主席先生,你好,

 我使用的是 LMX2572EVM 评估板 我希望 在射频输出 AP 端口上使用122.88MHz 频率,您可以告诉我在 TIC pro 软件中设置了哪种配置。

 EVM 数据表中提到的最初输出为3GHz。

  122.88MHz 频率输出时的 plz Tell Me 配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    在 TIC Pro 中,您可以将 RFoutA 频率更改为 122.88MHz。 您可能需要 将 PLL_DEN 从默认值1000更改为1000000。 然后单击 CalibrateVCO 按钮。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主席先生,你好,

    感谢您的响应。我希望在 LMX2572端口“RF OUT AP”使用122.88MHz 频率 ,您可以为生成122.88MHz 输出提供校准设置。

    谢谢,此致,

    马尼·巴布西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mani,

    请使用 TIC Pro 对设备进行编程,以满足您的需要。  

    确认配置后,您可以从“原始寄存器”页面导出文本文件中的所有寄存器设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,先生,根据 EVM 数据表,我继续执行步骤,甚至参考100MHz 的专业输出。您能否发送正确的配置。  e2e.ti.com/.../LMX2572EVM.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mani,

    您是否意味着无法从 EVM 获得3GHz? 如果是这种情况,您是否可以按照用户指南第7节中的故障排除指南来确定问题?