This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03318:整数除法的命名和分母组合

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK03318

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1075692/lmk03318-combination-of-the-nominator-and-denominator-of-fractional-divider

部件号:LMK03318

  大家好,团队

 

请就我下面的问题给出建议

 

LMK03318中 PLL 的分次分割器上可能有大量的组合。

例如,当需要44 + 1/2设置为分次分隔符时,

名义和分母可以是1和2,也可以是1000和2000等

问题: 1/2,1,000,000或之间是否存在任何性能差异

        10,0000/20,000。?

        您是否需要减少以获得最佳性能?

米塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,米塔,

    简短的回答是:我建议分母大于10,000。

    这会影响刺激/抖动的性能,而且理论和解释非常复杂。 高级的想法是,通过设置大的数字/数字值,可以使尖头在宽频率范围内散射。 一般而言,分母>10,000是我们的经验法则。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顺便提一下,LMK03318 Ticspro 软件中有一个向导,通过为不同的解决方案提供“分数”,帮助您选择正确的 VCO 频率。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hao San,

     

    感谢您的回答。

    通常我在 TICSPOR 上继电器以确定 PLL 参数。

    但是,在这种情况下,我需要输出任意频率。

    为了获得 PLL 参数,我使用了系统微控制器。

    为了获得精确的频率分辨率,我尝试使用10,000,000作为

    分母。

     

    米塔