This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04816:PLL2外部 VCO

Guru**** 2815985 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1075706/lmk04816-pll2-external-vco

部件号:LMK04816

如果我想将外部 VCO 用于 PLL2,我是否仍需要在时钟设计工具中遵守2370到2600MHz 的范围?

或者,我可以选择频率范围为1kHz 到3100MHz 的任何 VCO,如数据表中 FIN 所述?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    乔,

    对于外部 VCO,您可以使用整个 FIN 范围。

    此致,

    德里克·佩恩